您好:
我使用 ADC ADS54J69设计我们的 ADC 产品。 模拟输入端的图片显示为"低":
我遇到了一些问题:
当我们输入正弦波信号(它是10MHz、1.23Vp-p)时、在我们插入 J701连接器后、输入信号被下拉至0.632Vp-p 它几乎是输入信号的一半。
我分析如下:
我拆卸电阻器 R709和 R717、同样的现象。
但是、当我们反汇编电阻器 R710和 R715时、信号是正常的 、Vp-p 可以达到1.15Vp-p
我想知道这是为什么。 我们如何解决这个问题?
谢谢
潘西欧红
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好:
我使用 ADC ADS54J69设计我们的 ADC 产品。 模拟输入端的图片显示为"低":
我遇到了一些问题:
当我们输入正弦波信号(它是10MHz、1.23Vp-p)时、在我们插入 J701连接器后、输入信号被下拉至0.632Vp-p 它几乎是输入信号的一半。
我分析如下:
我拆卸电阻器 R709和 R717、同样的现象。
但是、当我们反汇编电阻器 R710和 R715时、信号是正常的 、Vp-p 可以达到1.15Vp-p
我想知道这是为什么。 我们如何解决这个问题?
谢谢
潘西欧红
也许我解释得不清楚。
我详细介绍了我的步骤:
首先、我的输入信号是 正弦波信号,10MHz、1.23Vp-p;
2. 我将射频电缆插入连接器 J701;
在这种情况下、我在 J701测量输入信号、它为 0.632Vp-p。这是不正确的。
4.I 反汇编电阻器 R709和 R717、输入信号也被改变。它是一半。
但是、当我们反汇编电阻器 R710和 R715时、信号是正常的 、Vp-p 可以达到1.15Vp-p
6.从上面的这些步骤中、我发现电阻器 R710和 R715 会影响输入信号。
我知道,可以通过 thetransformer。将信号更改为输入信号的一半、即在变压器 T702的引脚4、6上、信号应为输入信号。的一半、但输入信号不应更改。
我的问题是、输入信号信号为何可以根据 R710和 R715进行更改。
Panxiaohong
您好 Jim:
电路板未加电。
这应受到电阻器 R710和 R715的影响。 当电路板未加电,反汇编两个电阻器,信号 Vp-p 可获得几乎等于输入信号的1.15Vp-p。
我尝试将两个电阻器的值从24.9欧姆更改为51欧姆和100欧姆、信号 Vp-p 可能会变得很好、51欧姆时 Vp-p=0.842V、100欧姆时 Vp-p=0.990V。
但我不知道这种调整 是否合适。
谢谢
潘西欧红