This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC34J23:JESD 的数据顺序

Guru**** 2521600 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC34J23

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/867006/adc34j23-data-order-of-jesd

器件型号:ADC34J23

我正在设计对 ADC34J23的 JESD204B 数据进行信号处理。

我对 JESD 的数据顺序有疑问。

数据表在图158中显示了 JESD 的数据格式、但我无法读取哪一侧是 MSB/LSB、数据是如何填充为0的。

我想知道通道的 JESD 输出数据[31:0]的内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroaki-San、

    我们正在研究这个问题。 有人很快就会与您联系。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您对此有什么看法吗?

    我尝试捕获来自 ADC34J23的数据。

    任何通道中任何采样的9 ~ 12位始终为0。

    我认为,数据填充为0是没有意义的。

    我正在等待您的建议。

    此致、

    川本弘一。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这个问题正在单独的线程上得到解决。

    https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/t/870017

    此致、

    Dan