我正在使用 ADS1282为地球物理应用设计数据记录器。 我已经为实验室和现场测试构建了多个原型板。 初始现场测试显示了大量噪声、如所附的图所示。 图的上半部分(标题为 PQLII)显示了原型记录器(顶部迹线)和使用 Cirrus Logic ADC (底部迹线)记录的旧记录器记录的数据概览。 连接到两个数据记录器的传感器是一个垂直地震检波器。 下半部分显示了传感器检测到的事件。 ADS1282记录器记录的信号与预期的一样、与旧记录器记录的信号相当。 但是、此图还显示原型记录器有噪声。 在图顶部的概览迹线中可以观察到几个电压尖峰。 从第二条迹线可以看出、旧记录器没有此噪声。 数据是在现场收集的、两个记录器都部署在同一区域、因此消除了作为噪声源的环境。 原型和旧记录器使用相同的 MCU 和相同的电源稳压器。 您是否在使用 ADS1282的任何其他设计中看到过类似这样的噪声? 从 ADC 读取数据时出错是否会导致类似的噪声?
另一个图(图1)显示了当 ADS1282的输入端连接到内部400欧姆电阻器时记录的数据。 在这种情况下、可以观察到一个大电压尖峰的单个实例。 通常、实验室测试中记录的数据仍然显示此噪声、尽管发生次数比现场测试中的次数要少。 有关该噪声的可能来源的任何建议。 到目前为止、我已经尝试屏蔽 MCU 和电源板上的 ADC 板、并且噪音仍然存在。
谢谢你。
此致、
Alex