This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5483:ADC 持续断电/通电、保持活动时钟和基准。

Guru**** 2680595 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/864656/ads5483-continuously-power-down-on-the-adc-keeping-active-clock-and-references

器件型号:ADS5483

您好!

我想重复同一个问题、因为我再也找不到答案了、我想让问题更精确、也将其扩展。

我必须为来自 ADC 的数据流定义一个计划。 在几十/几百 ms 的连续重复周期中、我只需要在周期时间的一小部分(大约0.5ms)内采集数据。

在这种情况下、基准电压以及 CLKM、CLKP 始终处于激活状态。

为了减少 ADC 的升温、我的想法可能是在未收集数据的周期时间的一部分关闭 ADC。
由于所有电子产品应持续运行数年、每隔几天仅需几个短暂的关断周期、因此会出现两个问题:
1) 1)在时钟和基准激活的情况下(在断电引脚情况下)关闭 ADC 是否安全?
2) 2)如果 ADC 持续断电/开启、老化是否会影响可靠性? 我的意思是、您是否了解了这些工作条件下器件的最长生命周期?

谢谢
此致
Davide Badoni

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Davide、

    1)。 是的、在断电模式下、时钟和基准可保持激活状态。

    2)。 不幸的是,我无法有效地回答这一问题。 影响 IC 寿命的因素有很多(环境、老化、过压/电流条件等)、但我无法评论将 ADC 进入和退出断电状态是否会缩短其寿命。

    此致、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    谢谢你。

    最后一个问题。 在典型工作条件下、是否对该器件的寿命有任何了解?

    谢谢你

    Davide Badoni

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Davide、

    我对拖延表示歉意。 IC 的寿命有许多因素(例如温度、湿度、功率周期等)。 因此、我无法给出寿命估算值。 偶尔、您可以考虑计算机主板的使用寿命、如果保持在凉爽干燥的环境中、并且不会出现电源异常、则可以使用多年。

    此致、

    Dan