This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5560:ADS 5560数据不正确&输出时钟占空比太大

Guru**** 2392995 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS5560, ADS5560EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/868184/ads5560-ads-5560-data-incorrect-output-clk-duty-cycle-is-too-large

器件型号:ADS5560

在使用 ads5560期间、发现收集的数据值不正确、输出 CLK 的占空比也不正确。 具体条件如下:

模式引脚未连接,DFS 引脚电压为3/8 drvdd,使用二进制补码数据和并行 CMOS 输出

2. CLK 输入参考 规格图53、输入时钟占空比为50%

输入0V 时、收集的 ADC 值为15000、计算值为-0.4V。 当输入1.5V 直流电平时、收集的 ADC 值为57000、转换为1.2V 电压值

输出 CLK 的占空比接近90%

当 Sen 引脚电压被修改时、输出 CLK 占空比不会改变

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chunqi LV、

    我们的一位器件专家正在研究您的问题、并将很快与您联系。

    此致、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chunqi LV、
    很抱歉,我的回复因假期而延迟。

    您使用的时钟频率是多少? 40MHz?

    您是否为您的用例评估了 ADS5560EVM 或使用了定制板?

    我想不出输出时钟占空比不是50%的原因。 更改 SEN 引脚电压会同时移动正边沿和负边沿、因此不会影响占空比。

    您提到 MODE 引脚未连接。 尽管该引脚具有内部100k Ω 下拉电阻、您能否测量该引脚上的电压并确保其为0V? 检查接地是否有用。

    当您尝试仅使用并行接口控制时、复位引脚是否连接高电平?

    此致、

    Vijay