This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8509:忙信号的最短时间

Guru**** 682950 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8509, ADS8681
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/867192/ads8509-min-time-for-busy-signal

器件型号:ADS8509

尊敬的技术支持团队:

我的系统监测忙信号。

我对忙有疑问。


在转换(tconv)时,μ ①是否随时输出忙信号?

  如果 未输出案例为"忙碌"、您能否分享这种情况?
②① μ m 外壳的最小宽度是多少?

  数据表2仅显示最大2.2us。 我想它取决于 转换时间。

【条件】

带有外部 DATACLK 的・非连续时钟模式。

  

此致、

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TTD、

    1、您的理解是正确的、BUSY 将在控制器启动的 R/C 信号的下降沿输出低电平、并且在转换完成之前它将保持低电平。

    2.我们没有最短的转换时间数据。 工程师通常会考虑最长转换时间、以便读取转换数据或设计前端驱动电路。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dale、

    感谢你的答复。  

    我理解您的答案。

    我想在发生通信错误时监控 BUSY 信号。

    然后由 FPGA 的另一个时钟(非 DATACLK)捕获 BUSY 信号。  

    因此、我需要2的最小值(繁忙低电平)和 tconv (转换时间的数据)、但您没有它们。

    是否有其他方法可以将通信错误(例如转换错误)发送到 FPGA?   

    此致、

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TTD、

    我不完全理解您的需求、尤其是向 FPGA 发送转换错误。 转换和数据读取的正常过程为:

    1.通过发出 R/C 信号来启动转换

    2.监视忙的上升沿(通常使用中断)

    3.在检测到 BUSY 的上升沿后、通过将 DATACLK 发送到 ADC 来读取数据

    4.如果在特定时间内未检测到 BUSY 信号(通常使用最大周期时间)、则会认为发生了错误。

    有些设计工程师只是等待一段时间(最大转换时间>2.2us、但周期时间<)、而不是监控忙。  

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    您好 Dale、

     

    感谢你的答复。

     

    我按照您的设计步骤进行操作。

     

    则 BUSY 是 FPGA 的异步信号。

    随附的文件是相关的时序图(ADC 和 FPGA)。

     e2e.ti.com/.../ADS8509_5F00_BUSY_5F00_min.pptx

    例如、当1MHz FPGA CLK 捕获忙时、2 (min)需要超过1us。 FPGA 可能会正常忙。

    但是、如果 tw2 (min)低于1us、FPGA 将丢失 BUSY 信号。

     

    换句话说、FPGA 正确捕获 BUSY 信号的频率(MHz)是多少?

    我知道您没有2 (分钟)。

    但是、如果以下示例答案(只是我的想法)与 ADS8509匹配、您可以建议这样做吗?

    如果您有其他想法、可以分享一下吗?

     

    ■示例 answer①

    FPGA CLK 优于1MHz (1us)以正确捕获繁忙。

    BUSY 信号始终比1us 慢得多。

     

    ■示例 answer②

    BUSY 信号始终不会像 xx ns 那样成为脉冲。

    因此、超过1MHz 的 FPGA CLK 足以正确捕获 BUSY 信号。

     

    ■示例 answer③

    TD1:忙时从 R/C 低电平(20ns-MAX)

    Td10 μ s:数据在 CS 之后可用、R/C 为低电平(2us-min)

    读取数据(page16):一旦 BUSY 恢复为高电平、转换结果就可用、因此即使在转换过程中读取数据、数据也始终表示之前完成的转换。

     

    对于上述三点、至少在 R/C/"low"中、tw2 (Busy)必须"介于20ns 和2us"之间。

     

    ■示例 answer④

    tw2 (BUSY)与转换时间(tconv)相关、采样率仅为250kSPS。  

    因此 、2 (忙)不会变为 xxns。  FPGA CLK MHz 足以捕获忙而不丢失忙。

    此致、

    TTD

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TTD、

    检测忙的最佳解决方案是在 FPGA 中使用边缘检测而不是液位检测、忙的上升沿将指示 ADC 的转换已完成。

    此外、ADS8681 是新一代 SAR ADC、具有许多功能、包括集成 PGA、ADC 驱动器、高输入阻抗、1Msps 吞吐量和双极直接输入等、因此建议在任何新系统设计中采用此新型 ADC。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dale、

    感谢你的答复。

    一般而言、大多数 FPGA 需要通过 FPGA 的内部时钟同步进行异步输入、如上一篇文章中所附的 ppt Busy、

    因此 、我需要检查如何为边沿检测写入 HDL (Verilog 或 VHDL)(可能不是正常的方法)。

    顺便说一下、内部时钟的容差(典型值9MHz)是如何的?

    BUSY 信号是否与 ADS8509的内部时钟同步?

    然后、我认为 BUSY 信号基于与内部时钟(9MHz/110ns)的切换

    此致、

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TTD、

    我们没有针对内部时钟容差进行数据表征。 此外、遗憾的是、由于这是一个旧器件、因此没有更多有关忙的信息。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dale、

    感谢你的答复。

    如果 BUSY 信号与内部时钟(9MHz/110ns)一起工作、

    我认为 FPGA 时钟应该比 ADC 内部时钟快(超过9MHz)。

    我知道您没有关于忙的更多信息。

    此致、

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TTD、

    感谢您的理解。   如果可能、请尝试  在未来使用 ADS8681、这是一款具有许多功能和优势的新一代 SAR ADC。

    此致、

    戴尔