This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLA2518:内部振荡器频率容差

Guru**** 2390735 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1169180/tla2518-internal-oscillator-frequency-tolerance

器件型号:TLA2518

您好!

内部振荡器的频率容差是多少?

特别是对于与自动序列模式相结合的平均模式,我想知道最大周期时间(tavg、n*tcycle)。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、里诺、

    您是否正在监控 system_status 寄存器中的 SEQ_STATUS 和 OSR_DONE 位?  这是确保您不会错过任何转换详细信息的最佳方法。  要回答您的特定问题、内部振荡器的变化幅度可达~10%。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    我将使用自动序列模式。 我希望保持低噪声水平、并且不需要大量额外的 SPI 通信。 但是、使用10%容差进行计算对我来说是完全可以的。

    谢谢。