This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS9224R:AVDD、DVDD 的输入电压

Guru**** 2927220 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS9224R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1166463/ads9224r-input-voltage-for-avdd-dvdd

器件型号:ADS9224R

大家好、团队、

 

我收到了客户的问题。

 

是否可以将此类电压波形应用于 AVDD 和 DVDD?

当 CONVST 被输入到 ADC 时、施加一个具有类似上升波形的电源通常不会产生输出。

黄色为 AVDD (5V)、绿色为 DVDD (3.3V)。

两者均为1.0V/div、500us/div。

 

 

 

我之所以提出这个问题、是因为我在阅读第9章中的电源相关建议后、仍然找不到 AVDD 和 DVDD 输入的序列。 如果客户使用线性上升的电源、则系统运行正常。

 

此致、

Masa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masa-San、

    感谢您的发帖。

    ADS9224R 电源不需要特定的定序。 但是、如果这些电源波形导致问题、我建议在 AVDD 和 DVDD 均稳定之后(即示波器图像上的时间= T1之后)对 PDN/RSTN 引脚(引脚26)进行脉冲。 请按照第7.4.3.1节中的时序指南在加电后复位器件、然后根据需要配置器件。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan - San、

    感谢您的建议。  

    云您告诉我为什么定义了复位脉冲的最大值?

    此致、

    Masa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masa-San、

    引脚26具有双重功能、可用作复位或断电。 复位的最大脉冲宽度(TWL-RST)可确保脉冲仅被解释为复位信号。 通常、大多数器件中复位的最大值和断电的最小脉冲宽度相同、但在 ADS9224R 中、两个脉冲宽度之间有更多裕度以确保可靠性。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan - San、

    感谢您的支持。 我知道。

    此致、

    Masa