Other Parts Discussed in Thread: ADS7830
尊敬的 TI 专家:
最近、我们的客户 在查看我们的第二个源组件时对 ADS7830通道上的滤波器有一些问题。 原理图如下图所示。 电源通过滤波器后、作为电压检测器件直接连接到 ADS7830。


主源铁氧体磁珠(BLM18PG300SN1D)规格:
![]()

和 阻抗频率图:

第二源铁氧体磁珠(GMLB-160808-0030S-N8)规格:

和 阻抗频率图:

在我们的电路设计中、它是一个低通 RC 滤波器。
因此、根据低通 RC 滤波器公式、截止频率可演示如下:
![]()
R = 30欧姆、C = 47pF。
然后我们可以得到大约112.88Mhz 的 fc。
在112.88Mhz 条件下、我们可能会发现第二个源铁氧体磁珠比主源更接近30欧姆(我提供的阻抗频率图)。
因此、就个人而言、我认为 GMLB-160808-0030S-N8可以作为第二源、因为它在此频率下具有更好的性能。 我相信 GMLB-160808-0030S-N8不会给 ADS7830带来任何问题。 我和我们的客户想知道 TI 对此有何看法?
我们期待您的回复、并感谢您提供的任何帮助。