This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J60:ADS54J60和 ADS54J64之间的差异

Guru**** 2382630 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS54J60, ADS54J64
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/869018/ads54j60-the-difference-ads54j60-and-ads54j64

器件型号:ADS54J60
主题中讨论的其他器件: ADS54J64

您好,

  我是否使用 ADS54J60的每通道工作速率为1GSPS?

  而 ADS54J60无法在平均模式下运行, ADS54J60和 ADS54J64之间的差异是什么

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的一位器件专家将很快与您联系。

    此致、

    Dan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户、

    ADS54J60是双通道器件、ADS54J64是四通道器件。

    ADS54J64特有一个双通道模式、此模式接受 CHA 和 CH B 并交错它们的数据、获取一个平均值并在1GHz 时输出数据速率(模式8)。  

    由于 ADS54J64是每通道两个 ADC 交错输出器 件,而 ADS54J60使用的每通道四个 ADC,因此在使用 ADs54J64时看不到交错杂散。 但最大输出数据速率限制为500MHz。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我明白了。

    谢谢 Jim!