This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8382:是否可以将差分输入更改为单端输入?

Guru**** 2652575 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8382, ADS8380, ADS8381

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1167844/ads8382-can-the-differential-input-be-changed-to-a-single-ended-input

器件型号:ADS8382
主题中讨论的其他器件: ADS8380ADS8381

我想将采样精度提高到5ppm,如果我使用    ADS8382等全差分 ADC 并 将差分输入更改为单个输入、则-IN 连接到模拟接地。

全差动输入  ADC 能否用作单输入 ADC? 如果用作单 个 ADC、它是否不同于最初为单输入的 ADC?   

它是否会影响采样精度?  将 全差分输入更改为  单 个输入、其精度是否会高于正常单 个 ADC 的精度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、艾文

    感谢您的发帖、请原谅我的延迟。 我将研究您的问题、并在明天向您回复更详细的回复。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、艾文  

    仔细观察该器件后、预期的输入信号类型似乎是全差分的。 数据表中有几个要点需要注意。 首先、看一下第3页上的输入共模电压。 共模电压指定为 VREF/2 +/- 0.2V。这意味着理想的输入共模电压正好为0.2V、应保持恒定。 单端输入信号不能满足这一要求。

    其次、看看图53。 此处、建议使用的输入电路将单端输入信号转换为全差分信号。 此类电路可用于根据需要设置共模。

    此产品系列中更合适的器件是 ADS8380或 ADS8381、具体取决于所需的接口类型。

    此致、

    Ryan