This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7822:用于标准电压调节的电阻器

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC7822

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1169273/dac7822-resistors-for-standard-voltage-scaling

器件型号:DAC7822

数据表(SBAS374A)中似乎存在差异、即您如何从 DAC7822获得标准单极行为(Vout =-Vref *代码/ 4096)。  图38显示了为此配置并联的 R1和 RFB、即环路中的总反馈电阻应为 R。 但图39和40仅显示了连接的 RFB、即2R 的反馈电阻。

哪一个是正确的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    图38正确生成 Vout =-Vref *代码/4096。  R1和 RFB 需要并联、以匹配电阻梯阻抗。  我会将此评论转发给我们系统的团队。  图40不正确。  图39更详细地介绍了用于衰减增益峰值的补偿电容器位置、因此它是独立的。