This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1258-EP:ADS1258-EP

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1258-EP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/867203/ads1258-ep-ads1258-ep

器件型号:ADS1258-EP

 对于数据表行、有一些疑问:"请注意、在此模式下、AINCOM 输入和内部系统寄存器不能作为基准。"

如果希望在使用 AINCOM 作为公共输入的单端通道中使用、可以在固定模式和扫描模式下使用 ADC、还是仅在扫描模式下使用 ADC?

还是仅意味着您无法在固定模式下测量 AINCOM 或读取 VCC、增益、REF、TEMP 和 OFFSET 的内部读数?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sonia:

    在固定通道模式下、不能选择 AINCOM 作为模拟输入、也不能使用内部读数。 ADS1258-EP 数据表中有关转换模式的部分对此进行了介绍。 此外、您可以从寄存器 MUXSCH (02h)中看到、AINP 和 AINN 的选择每个仅为4位、仅允许16个选项(AIN0至 AIN15)。

    如果您想测量16个单端输入、这些输入都以 AINCOM 为基准、请使用自动扫描模式。 或者、如果您希望能够使用 ADS1258-EP 上的内部诊断功能、则还需要使用自动扫描模式。 您可以在 ADS1258-EP 数据表的表13中看到、当选择固定通道模式时、状态字节在任一工作模式下均未使用。

    此致、

    Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我要测量以 AINCOM (ADC 接地)为基准的16个单端输入、是否无法使用固定模式并通过命令更改通道?

    如果不可能、您能否解释一下这种限制?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sonia:

    如果您需要测量与 AINCOM 相关的所有16个输入、则需要使用自动扫描模式。 固定通道模式本身不支持此配置。

    在固定通道模式下、您可以在从 AIN0到 AIN15选择的两个输入之间进行测量。 无法在固定通道模式下选择 AINCOM。 请参阅下图、了解固定通道模式通道选择寄存器。 您可以看到每个输入有4位(AINP 和 AINN)、因此只有16个通道选项(AIN0:AIN15)。