This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW14J57EVM:参考项目文件不存在

Guru**** 2534260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1168455/tsw14j57evm-the-file-of-reference-project-does-not-exist

器件型号:TSW14J57EVM

您好、TI 支持、

当我打开  TI 提供的参考项目 TSW14J57RevE_16L_Xcvr_ADCBRAMDACDDR 时、QUARTUS16.1会报告 错误:

错误:add_fileset_file:无此类文件 F:/FPGA/official/TSW16/TSW14J57RevE_16L_XCVR_ADCBRAMDACDDR_restored/src/rx_bram_wrapper.sv 在执行"add_fileset_file rx_bram_wraper.SV system_Verilog 路径./src/rx_bram_wrapper.sv top_level_file"时

错误:add_fileset_file:无此类文件 F:/FPGA/official/TSW16/TSW14J57RevE_16L_XCVR_ADCBRAMDACDDR_restored/src/tx_bram_wrapper.sv 在执行"add_fileset_file TX_bram_wraper.SV system_Verilog 路径./src/tx_bram_wrapper.sv top_level_file"时

为什么会发生此错误? 我的软件版本是否与此项目不匹配?

谢谢、

Deng。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    邓、

    我们将对此进行研究。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    邓、

    为了能够编译这个项目、我们 必须缩短项目名称和目录路径。 对于我们的项目、我们将名称从"TSW14J57RevE_16L_Xcvr_ADCBRAMDDR_Restored"更改为"J57"、并将项目移动到桌面。 请尝试一下。

    此致、

    Jim