This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131A02:启用通道后、ADC 以 SPI 故障响应 NULL 命令

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS131A02
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/869054/ads131a02-adc-responds-to-null-command-with-spi-fault-after-enabling-the-channels

器件型号:ADS131A02

我们在异步从模式下通过 SPI 通信和32位器件字长度(无汉明码)来控制 ADS131A02。 初始化步骤根据数据表执行、看起来工作正常。 但是、一旦我们启用 ADC 通道、NULL 命令的响应就会从2200h 变为2220h、表示 SPI 故障。 STAT_S 寄存器中的 F_FRAME 位也会置位、因此每帧的时钟周期数似乎太低。 我们使用示波器观察了周期和数据流、但无法检测到任何问题。 禁用通道后、错误消失。 是否对此行为进行了解释? 尽管出现错误消息、但数据转换似乎正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Katja、



    正如您提到的、F_FRAME 错误来自器件、没有达到预期的 SCLK 数量。 我的第一个猜测是、启用 ADC 后、器件将为器件所有通道的 ADC 数据计时。 因此、该器件需要额外的48个 SCLK 用于数据、16个 SCLK 用于 CRC。

    请注意、只要错误不继续发生、F_FRAME 错误就应通过读取 STAT_S 寄存器来清除。 使用 ADS131A02、您可以通过在启用 ADC 后为每个事务添加额外的 SCLK 来测试这一点、该 ADC 最初没有与其关联的读取数据。 器件不应将额外的 SCLK 标记为 SPI 错误。

    如果您仍然遇到此错误的问题,请发布提供该错误的事务,并显示该错误的以下状态响应。 我们应该能够制定一个解决方案。

     
    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。 启用通道后、我们增加了每帧的时钟周期数、该时钟周期有效。 不再显示 SPI 错误。