This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8588SEVM-PDK:实时捕获

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8588S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/867666/ads8588sevm-pdk-real-time-capture

器件型号:ADS8588SEVM-PDK
主题中讨论的其他器件:ADS8588S

我购买了 ADS8588S EVM、希望通过 USB 实时处理原始数据、但不想在 ADS8588S 软件上使用、我将在代码上使用它  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    穆罕默德

    很抱歉、我们没有提前收到此帖子、但我们中的许多人在假日季都不在办公室。


    很抱歉、ADS8588SEVM 不能实时获取数据。 它旨在收集数据、然后通过 USB 将其传输到计算机。 我不知道有什么方法可以将 EVM 更改为使用其他主器件来实时收集和处理数据。

    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我知道、如果可能、您可以请我与另一位 TI 工程师联系 、他现在可能是关于具有相同插头 J9并可通过该插头与 ADS 连接的 MCU 或 DSP 板?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Monhamed、

    您为有关同一器件的完全相同的查询打开了两个线程(http://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/p/867724/3212972#3212972)。 我已经回答了您在该主题中的同一个问题、 我不知道哪个微控制器板具有使用 J9接头的连接器、您可以访问以下论坛。 另一种解决方案是、与 ADS8588SEVM 电路板上的 J9连接器匹配的连接器的器件型号为 QSH-030-01-L-D-A、您可以自行制作控制器板。

    http://e2e.ti.com/support/microcontrollers/

    http://e2e.ti.com/support/processors/f/791#pi321313=2

    我将关闭这两个主题、因为我们已经回答了我们的问题、谢谢。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我理解、但我没有足够的时间来构建 MCU、我提交项目的时间有限、因此如果您向我建议 DSP 板、MCU 或 FPGA 板具有相同 的 QTH-030-01-L-D-A 进行连接、那将会非常好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    单锤、

    除了 与 ADS8588SEVM 配对的 PHI 卡外、我认为我们没有任何具有 QTH-030-01-L-D-A 连接器的控制器板。 我不是支持控制器的合适人选、我们的团队和位置不同、因此建议您访问微控制器 E2E 论坛。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,谢谢,还有一件 事可以建议我使用一个 ADS 板,它可以用于实时应用,并且可以轻松地访问原始数据进行编码 ,并且有8个同步采样通道?    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    穆罕默德

    很抱歉、我们制作的 ADS 板都不是专为读取时间应用而设计的。 这些电路板通常是旨在显示 ADC 在基本配置下运行情况的评估模块。 您需要设计一个定制系统来实时捕获数据。

    吴约瑟