This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8528:一些问题

Guru**** 2939240 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8528

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1168609/ads8528-some-questions

器件型号:ADS8528

你(们)好

这里有一些油炸玉米饼。

当它们使用内部基准电压时、REFIO 引脚是否应断开?

2. DVDD 电源序列是否有任何限制?

此致、

北井高桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takahashi-San、

    在 ADS8528的 REFIO 引脚上需要一个旁路电容(见第8页)。  没有电源序列限制、详细信息请参阅第46页的顶部。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    [引用 userid="9309" URL"~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1168609/ads8528-some-questions/4396812 #4396812">您需要在 ADS8528的 REFIO 引脚上使用旁路电容(见第8页)。  [/报价]

    旁路电容器的建议值是多少?  我无法在数据表中看到它。

    以下是另一个问题。

    他们认为 睡眠、硬件/软件、PAR/SER、REFEN/WR 和 STBY 将连接到 DVDD 或 DGND。 它们能否将这些引脚直接连接到 DVDD 或 DGND? 他们想知道是否需要在这些引脚和 DVDD 或 DGND 之间添加任何电阻器等。

    此致、

    北井高桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takahashi-San、

    REFIO 使用0.47uF。  如果控制引脚不愿意使用上拉/下拉电阻器、则可以直接连接到电源或接地端。