This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ3200:在加电时使 ADC 保持断电状态

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/864428/adc12dj3200-keeping-the-adc-in-power-down-at-power-up

器件型号:ADC12DJ3200

您好!

我希望在上电时通过将 PD 引脚上拉为高电平、使 ADC12DJ3200默认保持在断电模式。

PD 引脚将连接到 FPGA、然后 FPGA 会在需要来自 ADC 的数据时将 PD 引脚设为低电平。

但在数据表中、数据表中表明不应长时间使用 PD 断电。

那么、我们是否可以使用 PD 引脚在上电时关闭 ADC、或者是否有任何其他方法将 ADC 保持在断电或复位模式?

实际上、我们将为项目使用自定义 GUI、并且我们希望仅在用户在 GUI 中选择选项时才将数据从 ADC 传输到 FPGA。

那么、除了使用 PD 之外、还有其他方法可以阻止 ADC 向 FPGA 发送数字数据吗?

我们将非常感谢尽早作出反应。

谢谢、

Lalit   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lalit、

    我们将研究您的问题、并尽快与您联系。

    此致、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lalit、

    很抱歉耽误你的时间。

    这里实际上只有几个选项、因为 PD 引脚无法按数据表中指定的方式使用。

    1) 1)为 ADC 加电并通过适当的 SPI 写入快速断电、缺点是电路板在短时间内会遇到功率下降。

    2) 2)我之前使用过的另一个建议是将一个负载开关 与  每个 ADC 电源串联。 这样、您就可以独立控制 ADC 的所有电源。 这将保持断电、直到 FPGA 写入负载开关等

    www.ti.com/.../overview.html

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    感谢您的建议。

    但我还有一些有关"PD"引脚的问题要问:  

    建议不要使用"PD"引脚进行断电、这适用于已配置 ADC 并运行、然后突然将"PD"引脚设为高电平以使 ADC 断电的情况。

    或  

    是否还建议不要使用"PD"进行断电、即使 ADC 仅加电但不通过 SPI 进行配置时也是如此?

    我假设已配置 ADC 并执行转换时建议不要使用"PD"。 因此、在使用 SERDES 将模拟信号转换为数字信号并将数字数据发送到 FPGA 时、不应关闭 ADC、因为 SERDES 的性能可能会降低。

    但是、假设 ADC 未配置且仅向 ADC 电源引脚施加电压、那么我是否可以使用"PD"引脚使 ADC 断电?

    然后、从断电模式中取出 ADC 后、将使用 SPI 配置 ADC、在下一个下电上电之前、不会使用"PD"引脚将 ADC 置于断电状态。

    我是否可以对上述情况使用"PD"引脚?

    我们将非常感谢尽早作出反应。

    谢谢、

    Lalit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lalit、

     很遗憾、您在上面所述的情况无法正常工作。

    建议断开电源以按照数据表中的说明节省功耗、而不要使用 PD 或模式设置。

    此致、

    Rob