This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1110:单端双通道 ADC

Guru**** 2907820 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1110, ADS1115

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1168878/ads1110-single-ended-2ch-adc

器件型号:ADS1110
主题中讨论的其他器件: ADS1115

您好!

我的客户正在寻找一个2CH ADC 来监控温度直流信号和直流功率级别。

是否可以分别使用 ADC1010的 VIN+和 VIN-进行单端直流输入监控?

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH、

    ADS1110仅提供一个差动端输入。 这意味着您只能使用该 ADC 测量一个信号。
    您可能需要查看 ADS1115、它可以测量多达四个单端信号或两个差分信号。

    此致、
    Joachim Wuerker