This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC80504:如何输出到 GND

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC80504

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1168547/dac80504-how-to-output-to-gnd

器件型号:DAC80504

DAC80504是一款轨到轨 DAC、其数据表中包含其 INL 测试数据、结果表明其0-65535的 INL 小于1。 测试后、我们发现当代码<813时、7.3mV 的输出保持不变。 由于在极端情况下、我们需要将输出端连接到 GND、因此我们需要找到解决方案。 本手册确实指定了输出余量、但我想如果 TI 能获得如此完美的 INL 测试结果、还必须有一种方法输出到 GND。第三张图片是我们的电路、我认为不会出现使用问题。期待您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yue:

    这是一项困难的成就。  我们将 INL 指定为代码256:

    主要问题是我们的零标误差。  这是由我们的输出放大器轨到轨限制导致的输出偏移。  现在、在大多数器件上、性能会低于代码256、但在代码接近零时、线性问题仍然存在。  INL 图的第一点可能仍然是256、也可能是128。  

    认为您可以改进0V 附近的运行:

    1.防止 DAC 吸入输出端的任何电流。  流入 DAC 输出的电流将导致直流漂移。  接近0V 时、运算放大器超出其线性工作范围、输出阻抗增加。

    在输出上提供某种负偏移。  这可能看起来像是具有~5mV 负偏移的次级输出放大器级。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Paul:  

    非常感谢您的回复。 你所说的内容与我的想法是一致的。 这只是因为数据表中的 INL 测试结果使我感到困惑、所以我有这个问题。  

    Yue