This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC31RF80:TI 能否提供内部 REF 特性?

Guru**** 2929890 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC31RF80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/868923/adc31rf80-can-ti-provide-the-internal-ref-characteristics

器件型号:ADC31RF80

您好、团队:

  数据表中从未提到过 ADC31RF80的内部 REF 特性。 TI 能否提供更多信息 和 特性?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    吴晓涛、您好、

    您能否详细说明您需要的信息? 谢谢!

    此致、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dan:

      感谢你的答复。  

      下面列出了我们需要的信息:

       标称值 和  初始精度。

       2. 输出电压噪声

       3. 输出电压(典型值和最大值)温度驱动器   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    数据表中未提供这些详细信息、因为这些详细信息是在内部按照数据表中规定的规格生成的、并被视为设计详细信息和 IP 的一部分。

    如果您对数据表中的参数有任何疑虑、请告知我们。

    此致、

    Satish。