This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J42:Ctrl 奈奎斯特区域和放大器;奈奎斯特区域设置

Guru**** 2988030 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS54J42, ADS54J60, ADC32RF45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/868220/ads54j42-ctrl-nyquist-nyquist-zone-setting

器件型号:ADS54J42
主题中讨论的其他器件: ADS54J60、 ADC32RF45

您好!

我的客户对 ADS54J42有疑问。

[背景]

此问题与以下主题有关。

https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/t/807324?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=ads54j42

他们在 该线程中使用2021.ADS54J60_LMF_8224_2NQ.cfg 设置寄存器。

它们的配置如下。

* fs = 500MHz

*输入频率= 377MHz、LTE FDD 5MHz

其测试结果如下。

圆圈所示的部分是不需要的频谱。

当 CTRL 奈奎斯特= 0时、该值会被删除。

[问题]

"CTRL Nyquist"和"Nyquist 区域"设置是否有适当的顺序?

系统会指示您在 ADC32RF45 D/S 中的"奈奎斯特区域"之前设置"NQ 区域 EN"

您知道原因是什么吗?

请告诉我相应的解决方法。

此致、

Hiroshi Katsunaga

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroshi 您好、

    我们的一位器件专家正在研究您的问题、并将很快与您联系。

    此致、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    这是一个更新。

    这种现象似乎并不取决于"CTRL Nyquist"和"Nyquist 区域"的设置。

    我使用 FS/2-Fin.计算了所需频率和不需要的频率。

    我在下面展示它。

    *输入频率= 376MHz、BW = 5MHz

    *采样频率= 500MHz

    我认为、在调制 Fin 跨频段 Fs/4的条件下、意外频谱为"Fs/2-Fin Spur"。

    即使 Fin = 374MHz、BW = 5MHz、也会发生类似的现象。

    问题在于 、在某些条件下、它可能会变得更大(约40dBc)。

    他们需要尽快解决这个问题。

    请确认此问题、并尽快告诉我解决方法。

    此致、

    Hiroshi Katsunaga

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroshi、

    写入"CTRL Nyquist"和"Nyquist 区域"没有特殊顺序、只是在将所有地址写入0x6800页之后、用户必须切换此页地址0x00上的 RESET 引脚。 请参阅 EVM GUI 使用的附加文件、其中显示了这一点。

    关于另一个问题、当我在  我们的频率规划器工具上运行它们的设置(请参阅随附的)时、HD2和 HD3似乎与 HD3图像一起属于此相关 BW。 它们是否可以 使用不同的采样率或 IF 频率?

    此致、

    Jim

    e2e.ti.com/.../ADS54J42_5F00_LMF_5F00_8224_5F00_2NQ.cfg

    e2e.ti.com/.../FreqPlanner_2D00_DDC_2D00_Filter-Tool.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    感谢您的大力支持。

    我将关闭此主题。

    相反 、我想继续通过电子邮件解决此问题。

    我已向您发送电子邮件。

    请确认。

    谢谢、此致、

    Hiroshi Katsunaga