This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC5571:DAC5571IDBVR 的 ESD 额定值

Guru**** 2811525 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC5571

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/868318/dac5571-esd-rating-of-dac5571idbvr

器件型号:DAC5571

DAC5571IDBVR 的 ESD 额定值是多少?
尽管我们检查了数据表并与 TI 客户支持中心确认、但我们找不到任何信息。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shimaya-San、

    由于美国的假期,我们的反应将会推迟。 我会研究这一点、并在我回到办公室时向您提供答案。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul-san、

    感谢您的即时回复。

    我期待着你在新年的答复。

    度过美好的假期和新年!

    此致、

    Shimaya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shimaya-San、

    DAC5571通过了2000V HBM 和500V CDM ESD 等级的认证。

    谢谢、
    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul-san、

    感谢您的回复!

    我会回复客户。

    此致、

    Shimaya