This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8866:电压源"Vcm "被连接至非反相器

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA836

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1167921/ads8866-voltage-source-vcm-connected-to-the-non-inverter

器件型号:ADS8866
主题中讨论的其他器件:OPA836

各位专家:

我们的客户有兴趣使用模数转换器。 他对其数据规范文档有疑问。 在第29页的图53中、有一个典型的应用 Q 电路可在100kSPS 时实现最低失真和噪声性能。 他想知道连接到 OPA836的电压源"VCM"是什么。 放大器端口。 它的目的是什么?

您能为我提供一些技术信息吗? 谢谢你。

此致、

Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已找到此问题的答案、但仍请在下面确认:

    检查 数据表第29页上 的电路、如下所示:

    我已经检查了 OPA836的数据表、上面的 VCM 与 Vref 相同、如下所示:


    VREF 提供输入和输出信号摆动的参考点。 输出信号与输入信号呈180°异相。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gerald、

    在此对延误表示歉意。 如果需要、我可以在明天进一步探讨这一点、但我的初步假设是 VCM 取决于 ADC 的输入共模要求。 在许多 SAR 应用中、共模具有等于 VREF 或 VREF/2的严格限制。 因此、源实际上可能来自外部电压基准(或其分频版本)、也可能直接来自 ADC 本身的缓冲 VCM 输出引脚。

    此致、

    Ryan