This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M08EVM:通过 GUI 和 SPI 与2个 EVM 通信

Guru**** 2750265 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131M08EVM, ADS131M08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1168371/ads131m08evm-communicating-with-2-evms-via-gui-and-spi

器件型号:ADS131M08EVM
主题中讨论的其他器件: ADS131M08

我们购买了2个 ads131m08evm。 是否可以使用 GUI 将两个模块连接到同一台计算机以进行数据收集?  

我们最终计划通过 SPI 与这些模块进行通信。 我已使用 Python 在 ads131m08数据表中实现了伪代码、并通过 PHI 通过 USB 为 EVM 供电。 DRDY 引脚在启动后不会变为高电平、指示芯片已准备好接受 SPI 命令。 我已经使用示波器验证了这一点。 当 EVM 通过 PHI 通过 USB 连接到计算机且启动 GUI 时、DRDY 引脚在 GUI 开启后不久变为高电平、并开始按数据表所述运行。 是否需要其他配置来利用 EVM 上的 SPI 而不是使用 PHI? 我目前正在尝试使单个单元正常工作、并将在我有1个单元工作后添加第二个单元。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    EVM GUI 软件不支持与两个 EVM 进行同步通信并从两个 EVM 收集数据。  

    当使用您自己的控制器而不是 EVM 套件中的 PHI 卡时、您必须为  ADC/EVM 提供外部电源:

    • 一个外部3.3V 电源可被连接至 JP12、然后在 JP12接头的引脚1和2之间需要一个跳线。
    • IOVDD 需要3.3V 电源、该电源可连接到测试点 TP1。

    此致、

    戴尔