This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8353-Q1:基准电压

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/868476/ads8353-q1-reference-voltage

器件型号:ADS8353-Q1

您好,

数据表 描述了(2.5V)的内部基准电压。 CAN 外部基准电压可,μ V

,为?μ V、则外部基准电压最高可达5V μ V

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该器件支持从2.4V 到 AVDD 的外部电压基准。 AVDD 可设置为5V、从而允许将 VREF 设置为5V。

    数据表的第29页 进一步详细说明了如何将器件设置为使用外部基准。

    希望这对您有所帮助

    此致

    Cynthia