This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M06:使用 ADS131M06的内部数字滤波器时、低频侧的输入参考噪声、例如5Hz

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131M06, ADS124S08, ADS1248

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1168602/ads131m06-input-referred-noise-on-the-low-frequency-side-such-as-5hz-when-using-the-internal-digital-filter-of-the-ads131m06

器件型号:ADS131M06
主题中讨论的其他器件: ADS124S08ADS1248

与使用多路复用器的 ADS1248和 ADS124S08 IC 相比、ADS131M06具有多个 ADC、因此功耗更高、但优点是它可以同时获取通道间数据输出、这样可以缩短在所有通道上采集同步数据的时间。 我们有兴趣采用该 IC。

我想知道在设置为相同带宽时、噪声水平是否与上述 IC 相同或更好。

使用 ADS131M06的内部数字滤波器时、低频侧的输入参考噪声值是多少?
数据表"表7-1。 TA =°μ V (μVRMS μ V)"时的噪声仅提供高达250Hz 的数据。 请告诉我 ODR = 1Hz / 5Hz / 10Hz 时的噪声。 使用的增益约为32/64 /128。

ADS131M06噪声 ADC ADS1248 ADS124S08同步数据

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最後の1文はタイプミスのため無視してください。μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请忽略最后一句、因为这是一个拼写错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yoshihiko、

    感谢您考虑使用 TI Δ-Σ ADC。

    OSR 决定了数字滤波器中调制器输出的平均值计算量、因此它决定了影响 ADC 噪声性能的滤波器带宽。 16384是可在 ADS131M06上配置的最高 OSR、因此数据表中的表7-1显示了 ADC 的最低噪声。 一种可以 进一步降低噪声的解决方案是对处理器上软件中的代码求平均值。

     ADS131M06上的调制器频率(FMOD)是主时钟(fCLKIN)的一半、因此当 fCLKIN 为8.192MHz、OSR 为16384时、可以通过以下公式计算250SPS 数据速率:     

                                     fdatarate = fCLKIN  /(2*16384)= 8.192MHz/(2*16384) =250Hz。  

    ADS131M06上任何模式(高分辨率、低功耗、极低功耗)的最小时钟频率为0.3Mhz、因此最低数据速率为

                                     fdataarate_low = fCLKIN  /(2 * 16384)= 0.3MHz/(2 * 16384) =9.155Hz。  

     如果能够生成满足要求的主时钟、则可以在此 ADC 上实现10SPS 数据速率。

    在比较 ADS131M06 和 ADS124S08之间的噪声性能时、ADS124S08具有更低的噪声、因为它 可以在 Sinc3或低延迟滤波器模式下配置为带宽更低的滤波器。

    此致、

    戴尔