This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1232:ADS1232是否支持单端输入

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1232, INA128, ADS1230, ADS125H02

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/868557/ads1232-does-ads1232-support-single-end-input

器件型号:ADS1232
主题中讨论的其他器件: INA128ADS1230ADS125H02

大家好  

  当 EXC 电压和 REF 为5V 时、我使用了 ADS1232。现在、我设计 了一款由 ADS1232提供的新产品、例如这个设置。

增益为1

速度为80Hz

EXC 电压为10V

基准电压为3.3V

AINP 由 INA128.INA 128输入、现在也可以工作。(我设计了 P 和 N 电压)。

AINN 连接 到 GND。

我有 DEC、但它非常流畅。而且线性也不是很好。

所以我有两个问题:

1:ads1232是否支持单端输入?起初我使用 ADS1230进行设计,数据表告诉我们它支持,但它自动不支持。所以,ADS1232也像这样?

2:当 REF 为3.3V 时、它不能支持单端、或者增益为1?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Junjie、您好!

    欢迎访问我们的论坛、感谢您关注我们的数据转换器。

    当使用增益= 1时、ADS1232实际上支持单端输入。 在这种情况下、使用 VREF = 3.3V 也很好。 因此、原则上您的电路应该可以正常工作。 如果您可以发布原理图、我们可以仔细检查是否存在任何其他潜在问题。

    您的3.3V 基准电压和10V 激励电压是如何产生的? 这些电源轨应非常稳定、低噪声、以便实现良好的性能。

    对于电桥测量、我们通常建议采用比例式测量方案、其中 ADC 的基准电压来自激励电压。 在您的情况下、可以通过在10V 激励上使用精密的低漂移电阻分压器来实现这一目的、并从此处生成3.3V 电压。 这样可以确保激励电压的任何变化都不会影响测量结果。

    以下也是实现电路的几个替代选项:

    • 您可以将 INA128的基准引脚偏置为 ADS1232的 AVDD/2、然后将基准引脚连接到 ADS1232的 AINN。
    • 您可以实施双极激励电压、而不是0V / 10V 激励电压、以便电桥输出的共模电压处于 ADS1232的电源范围内。 这样、您就不需要 INA128。
    • 您可以使用 ADS125H02。 该器件原则上将 INA128和 ADS1232的功能集成到一个器件中。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我以前测试过您的通信、因此您的建议不有用。

    我找到了原因。 我为 VA 和 Vref 提供3.3V 电压、这会导致 DEC 变化非常大。

    现在、我将5V 电压转换为 VA 和 Vref、然后我将具有一个线性导管。

    因此、请检查 ADS1232的应用、当我使用单端模式,我无法使用3.3V 至 VA 和 Vref。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Junjie、您好!

    这是非常奇怪的。 如果电路在5V 电源和 VREF 下工作、则它也应在3.3V 电源下工作。

    还有几个问题:

    • 当您为 AVDD 和 REFP 使用5V 电压时、您是否将 DVDD 保持在3.3V、或者您是否还将相同的5V 电压连接到 DVDD?
    • 如何创建5V 或3.3V 电源(线性稳压器或开关模式电源)?
    • 您将 INA128的输出信号的电压范围应用于 AINP1?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

      当我为 ACDD 和 REFP 使用5V 时,我还  将相同的5V 连接到 DVDD 。另外,我使用一个 LDO 为所有器件供电。

    Creat 5V、我使用 LP2951-5.0

    creat 3.3V,我使用 LP2985-3.3 。

    INA128、我使用的增益为64。

    我不是很感谢我的设计是错误的、所以我 很困惑

    现在我只测试 EXC 电压是5V、我设计它的目的是使任何 EXC 电压都可以,例如5V、10V 或15V

    您可以给我发一封电子邮件、然后我就可以给您发送我的完整设计。我的营地没有让我 公开展示我的设计

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Junjie、您好!

    感谢您提供更多信息。 我像你一样感到困惑。

    最后一个问题、然后再发送完整的原理图。 您将为 INA128使用什么电源? INA128需要4.5V 的最小电源。 这意味着、如果您从3.3V 为 INA128供电、则电路将无法正常工作。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    INA128没有任何问题。除了 ADS1232、我已经对其进行了测试、在其他情况下使用了 INA128。当 ADS1232设置为 1时、PLS 检查 ADS1232、 并且单端 模式、VREF 和 VADD 为3.3V。

    我阅读了数据表,它没有向我们显示任何类似的模式。

    我还测试了 与以前相同的其他仪表放大器。我设计了许多 SCH。 因此、我始终双倍 使用 ADS1232、它可能支持其中的任何一种模式、但并不支持所有这些模式。 您应该能够从其硬件架构中分析它们

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Junjie、您好!

    ADS1232的专家将在周四假期休息。 这就是我在此期间提供帮助的原因。 我会在他们回来后立即与他们核实、然后再与您联系。
    但是、当使用 AVDD = REFP = 3.3V 时、我没有理由相信 ADS1232不应在增益= 1的单端模式下工作。

    同时、请确认您在3.3V 情况下为 INA128使用的电源电压以及 AINP (来自 INA128)上的输出信号电平是多少。 如前所述、INA128在3.3V 电源下不工作。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的传感器是3mV/V,所以传感器的最大输出是15mV,而 exc 是5V。

    INA128的增益为64、INA128的功率为+5V 和-5V、INA128的最大 输出为15MV*64=0.96V、这没问题。

    当 VREF 为3.3V 且增益为1时、ADS1232的最大输入为1.65V (1/2VREF)

    常见的输入电压范围是 AVDD+0.1、因此我的设计没有问题。

    但现在我测试了它无法正常工作、但它可以在 AVDD 和 VREF 为5V 时正常工作。

    因此、我认为共模电压的输入可能不正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Junjie、您好!

    非常感谢您提供这些额外的详细信息。 本周晚些时候、当我的同事休假回来时、我将与他们进行核实。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Junjie、您好!

    请将完整原理图发送到此电子邮件地址:

    pa_deltasigma_apps@ti.com

    具体而言、我想知道您是如何连接 INA128基准输入和您使用的增益电阻器值的。

    请通过测量 AINP 相对于 AGND 的输入、验证输入范围是否在允许的输入范围内。  对于单端输入、ADS1232在3.3V 时的工作方式应与在5V 时的工作方式相同。  一个注意事项是容性负载。  在单端配置中使用 ADS1232时、INA128的输出将连接到 ADS1232的输入采样电容器。  我建议为输入端添加500至1k 欧姆的串联电阻值、以降低输入电容的负载效应。  您可能已经具有此串联电阻、但之前发布的原理图片段上未显示该电阻。

    您可能会遇到启动问题、因为您超出了 PDWN 相对于 AVDD/DVDD 变为高电平所需的10us。  请参阅 ADS1232数据表第23页的图39。  我建议在为 ADS1232通电后、您对 PDWN 引脚进行高电平-低电平-高电平脉冲以复位器件。  我还建议您通过在 PDWN 引脚脉冲之后发送至少26个 SCLK 来发出自偏移。

    最后、您能否将来自 ADS1232的实际数据作为原始数据发送给我(例如、原始十六进制或二进制代码、未转换为十进制或电压)。  同时向我发送为要返回的数据施加的输入电压。  我想更充分地了解您在5V 电源和3.3V 电源条件下看到的结果。

    此致、

    Bob B