This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS125H02:漂移误差

Guru**** 2943430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1168806/ads125h02-drift-error

器件型号:ADS125H02

大家好、

对于表47 、ADC 漂移误差、是否根据增益计算得出的值为0.1875? 以增益漂移作为计算示例时,它为4ppm/C*105C*(2*2.5/增益)*e-4/(2*2.5/增益)=0.042%,表47中未显示0.032%。 请您帮助澄清问题吗?

非常感谢!

BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的用户6471363:

    如 第10.2.1.2节所述、"此示例假设用户在 TA = 25°C 时校准初始偏移和增益(包括基准电压误差)"。 因此、假设在该温度下消除了所有初始增益误差。 增益误差仅会因温度从 TA (25C)漂移到最高温度值(105C)而产生影响。 因此、温差为105C-25C = 80C。 将80C 乘以增益漂移规格(4ppm/C)会导致增益漂移为320ppm 或0.032%所导致的误差。

    布莱恩