This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC101C081Q:I2C 地址

Guru**** 2926860 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC121C085

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1168732/dac101c081q-i2c-address

器件型号:DAC101C081Q
主题中讨论的其他器件:DAC121C085

您好 TI

I2C 地址令人困惑:我假设在 DAC101C081QISDX 和 ADR0连接到 GND 时、我们必须使用0001101。 另一个地址是1000110

最好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊曼纽尔、您好!

    该表没有明确标记。 第一个地址是 I2C 地址、第二个地址是  总线上的其他器件不应使用的地址。  例如、如果 DAC121C085使用的地址为0001100、并且 I2C 总线上的另一个器件的地址为1000110、  当控制 器写入地址为1000110的器件时、DAC 可能会尝试使用已发送的数据。  

    最棒的

    Katlynne Jones