This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131A04:晶体振荡器不会振荡

Guru**** 2977530 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131A04, ADS131A04EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/867612/ads131a04-crystal-oscillator-not-oscillating

器件型号:ADS131A04

大家好、

我的客户在使 ADS131A04器件上的晶体振荡器振荡时遇到问题。

使用了推荐的晶体 ABM3C-16.384MHZ-D4Y-T 、并按照 ADS13A04数据表中的说明连接了该晶体 、但振荡器仍然无法运行。  您能否建议任何可能的方法使其振荡?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    奥比那

    很抱歉、我们没有回复您、但我们中的许多人在节假日都不在办公室。

    通常、我们在数据表中有振荡器建议、但客户似乎使用了推荐的 Abraacon 振荡器之一。

    此类问题通常可归因于负载电容。 您是否能够发布原理图(至少在振荡器周围)? 在任何布局中、可能会有比预期更大的杂散电容。 我将首先降低两个负载电容器。 在 ADS131A04EVM 上、负载电容设置为8.2pF (其中典型负载电容应为20pF)。

    请告诉我这是否有帮助。 希望这将是解决振荡器问题的简单方法。


    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    奥比那

    我已经听过您的声音了一段时间、因此我想我会检查您客户的问题。 正如我在上一篇文章中提到的、晶体上的负载电容值可能会影响晶体的运行。 我会开始降低负载电容、看看这是否有用。

    我现在将关闭此帖子、但如果您的客户仍然遇到问题、请发帖、我们将继续处理此问题。

    吴约瑟