This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM98725:CCD 信号处理器零输出代码。

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LM98725

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/865385/lm98725-ccd-signal-processor-zero-output-code

器件型号:LM98725

您好!

在工作台设置中、CCD 信号处理器器件面临类似的问题。

我发现数据输出随机突降至0V、如下所示。

上图显示了输出电压(根据代码计算)与捕获的样本数。

在捕获的6000个样本中、0V 时有近900个样本。 其余样本处于预期电压。

增加样本数量也没有帮助。

钳位和采样时钟的时序通过输入信号进行验证。

请帮我解决这个问题。

谢谢

Pavithra Joshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Pavithra、

    感谢您的提问。 我将把它分配给支持该器件的工程师。 请在2012年12月16日之前回复。

    此致、

    辽卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Pavithra、

     我认为 这是一个时序问题。   固件是否在复位或 INCLK 后等待50mS 以便 PLL 趋稳?

    这个问题 在开始时是最糟糕的、在结束时它要好得多-这几乎是同步的。  

    此外、检查校准例程、它可能会与非最佳计时结合影响

    此致、

    Costin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Costin、

    感谢您的回复。

    我还尝试将输入接地。 但对于连续时钟、我发现0V 也同样下降。

    这是否意味着与硬件设置相关的东西、或者这是您建议的时序问题。

    谢谢

    Pavithra Joshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Pavithra、

    由于美国节假日、负责支持此器件的工程师将放假。 请在新年后回复。

    此致、

    辽卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Pavithra、

    这是一个硬件计时问题、在我看来、小延迟会随着时间的推移变得更糟。

    LM98725是系统中的"从属"、外部控制 器决定何时对输入模拟电压进行采样。

    此致、

    Costin