This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC7524:是否有简单的方法来生成非对称波形

Guru**** 2812755 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC7524

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/865778/tlc7524-is-there-a-simple-way-to-generate-a-non-symmetric-wave-pattern

器件型号:TLC7524

我将此组件的 Vref 为-9V。 我在 pdf 中使用图4配置。 是否对该原理图进行了简单修改、以便利用 TLC7524的全部8个位生成-3V 至+9V 电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Doug、

    周一我会为您准备一些东西。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以通过调整输出级中的电阻器来获得所需的结果。

    e2e.ti.com/.../TLC7524.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、
     感谢您和 TINA 帮助我完成此练习。 它应在 正范围内提供~(10/200)V 分辨率。

    道格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我使用 TINA 时、我的电压遵循预期的二进制逻辑。 但是、在我的 PCB 上、电压遵循 DIO 模式的趋势、但不显式。 例如、DIO=16时的电压输出大于 DIO=17时的电压。 我们 通过在将 DIO 引脚分别驱动至正确的 l 逻辑值后映射/读取这些引脚来获得此结果。 我的电压输出值看起来好像芯片贴错了标签、或者电阻梯内的电阻器不是 R 和2R。 有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Doug、

    我想我会首先确认基础知识。  逻辑线路是否完全正确连接? 例如、如果最后两个位被反转、您可以看到该行为。  我无法计算我已经这么做了多少次...

    我还将验证原理图、封装和布局上的引脚排列是否完全匹配。

    最后、验证基准上的电压。  您可以看到基准上的电阻负载与代码相关、因此基准的电流需求会发生变化。  如果基准是一些高阻抗源、您也可以看到这种行为。

    谢谢、

    Paul