Other Parts Discussed in Thread: ADS8556
器件型号:ADS8556EVM
电源电压:
AVDD 为+5V、 HVSS 和-VIN 为+5V
AVdd 为+5V
针对 BVdd 的+3.3V (数字电源)
我当前对 ADS8556EVM 套件的所有6个通道施加了相同的测试电压(+2V)(设置为 HW +并行数据模式)。 这有助于确保转换读取后所有数据位(DB0至 DB15)保持相同(或接近相同)值。
在我执行 一个转换命令后、我等待忙中断。 然后、我通过以下方式读取全部6个通道:
1.将!CS 引脚驱动为低电平
2.将!RD 引脚切换为低电平、然后切换为高电平、6次(每个通道读取一次)。
3.将!CS 引脚驱动回高电平
我截取了此屏幕截图(黄色轨迹线显示正在生成的忙中断脉冲、蓝色轨迹线直接位于 ADS8556的引脚64上、即 DB15、MSB 输出):
我的测试电压意味着蓝色走线(MSB 位)应该是高电平、但它显然是"标记"的。 我检查了几个数字输出位、它们看起来都像这条指数衰减布线。
我的问题: 为什么要标记迹线? 不应该保持高电平? 这会导致我的微控制器读取不稳定的输出值。