This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS127L01EVM:为单端模拟输入配置 EVM

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS127L01EVM, ADS127L01

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/867541/ads127l01evm-configuring-evm-for-single-ended-analog-input

器件型号:ADS127L01EVM
主题中讨论的其他器件: ADS127L01

您好!

我们将使用单端模拟输入评估 ADS127L01。 根据 ADS127L01EVM 用户指南、为了将 EVM 电路板配置为单端输入、电路板上应安装 R72电阻器。

"默认情况下、EVM 配置为全差分模拟输入信号。 要为信号端输入配置输入驱动器放大器(U30)、可通过安装 R72将 J7和 J8[1]连接到 GND。"

但我不想永久修改 EVM 板、因为我们稍后需要评估该板的差分模拟输入。 在不安装 R72或永久更换电路板的情况下、是否有任何其他方法可以将 EVM 电路板配置为单端模拟输入?

谢谢、此致、

Sukru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、再说一次、

    我已意识到 R72焊接点连接到接地端和 AINN。 我认为可以通过 BNC 连接器连接到 J7来实现、屏蔽层和短芯连接。 您是否认为这是安装 R72的可行替代方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为将 AINN 连接到 GND 最简单的方法是短接地板下 J7的焊接扩展件(如下图所示)。  

    我只想确保我理解正确、这样将 AINN 连接到 GND 不会对电路板造成任何损害。 有人能给我一个关于这个问题的想法吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sukrui、

    是的、您可以将 J7上的中心引脚短接至接地端、如上图所示、以配置单端输入。  如果您不希望在评估板上焊接、也可以使用短接 SMA 插头。

    使用良好的焊接实践、您还可以在 R72处焊接一个0欧姆跳线、然后根据需要将其移除。   

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

    感谢您的回答、我已经成功测试了 J7接地短路。

    新年快乐!