This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7760:DAC7760

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC7760

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/866750/dac7760-dac7760

器件型号:DAC7760

您好、我在上电,后还没有设置 dac7760寄存器、但输出电压为4V。 ?是这样的 Δ I  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、欢迎参加 e2e 论坛。

    您能否确认测量的是4V 电压吗? 您是否在 DAC7760的引脚21或 OPA680的引脚6上进行测量? 这些电压是否存在差异?

    验证 REFIN、REFOUT、AVDD、DVDD 和 CLR-SEL 电压也很有用。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 DAC7760的每个引脚(Vout 除外)都处于正常电压、我确信是这样。 DAC7760的 PIN21和 OPA680的 PIN6与4V 相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否已写入任何其他寄存器? 这种情况发生在您构建的所有板上、还是仅发生在板上?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    dac7760的 Vout 为4V、我还没有写入任何寄存 ‘s 器、在我将0x1000写入控制寄存器的地址0x55之前、Vout 为4V。 将 0x1000写入控制寄存器后、Vout 变为0V、这是正常现象。我尝试这样在 dac7760 Vout 和 GND,之间放置一个10kΩ Ω 电阻器、一切正常,4V 立即更改为0V,、我可以正常写入每个寄存器、Vout 正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是否发生在所有系统上、还是仅发生在您构建的系统上? 我怀疑组装有问题。

    谢谢、

    Paul