This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8568:高分辨率、相位补偿同步采样输入

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8568, ADS8584S, ADS8588S, ADS8578S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/863578/ads8568-high-resolution-phase-compensated-simultaneous-sampled-inputs

器件型号:ADS8568
主题中讨论的其他器件: ADS8584SADS8588SADS8578S

我有一个应用、需要同时对4个输入进行采样(范围+/-3V RMS、50Hz 信号)。 我需要最低13位分辨率、通道之间无相位延迟。 在进行原型设计之前、我想知道 ADS8568的适用性。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    ADS8568是一个理想选择。

    我还继续、根据您提供的标准进行了快速参数搜索、以了解还有哪些其他选择、 并提供8个器件、其中 ADS8568为其中之一。 我要指出 的是、ADS8584S 是一款4通道器件。

    此外,在相位补偿方面,如果需要的话,有一篇关于相位补偿的好文章。  这是使用不具有同步采样的器件写入的。 我添加此项只是为了获取更多信息。 用于电力自动化的相位补偿8通道多路复用数据采集系统

    此致

    Cynthia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我对 AD7606进行了初步实验、结果是我在没有滤波器的情况下得到大约11位。 没有那么大的改进。 想知道 ADS8568 (交流和直流输入)是否有类似的测试数据。 根据您的参考文章、相位补偿是一个复杂的过程、我没有足够的计算时间来执行算法。 通道间的相位误差近似值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、灰色、

    我想您有两个问题:

    1、位低如预期: ADS8584S 和 ADS8568均应能获得>13位(您正在检查 ENOB?) 如果电路设计正确、ADS8584S 将易于设计、因为它在每个通道上都有一个集成的 ADC 驱动器。 ADS8588S (ADS8584S 的8通道版本)与 AD7606完全兼容。 请告诉我您使用 ADS8588S 或 ADS8584S 的测试结果、我们可以审查您的 sch 和 PCB 以帮助您改进测试结果。

    ADS8584S 或 ADS8568上的通道间延迟/相位误差: 这两个器件是同步采样 SAR ADC、它们不同于通道间相位差的非同步采样 ADC。 前端组件对通道间相位误差的影响最大。

    谢谢。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我的应用需要14位。 让我了解实现相同目标的条件(包括电源要求、PCB 布局指南)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    ADS8578S 是 ADS8588S 的14位版本、该 ADC 仅需要两个电源:AVDD=5V 和 DVDD=3.3V。 PCB 指南显示在 数据表的第11.1节中。

    此致、

    戴尔