This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8588S:ADS8588s 信号输入

Guru**** 2538080 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/868833/ads8588s-ads8588s-signal-input

器件型号:ADS8588S

有一个不易同相处理的位置、导致输入端子变为 AIN_NP 接地、并且 AIN_nGND 连接到输入单端信号。
请帮助评估此用法是否会对 ADS8588产生不利影响。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parker、

    根据数据表(7.1)中的绝对最大额定值、有损坏器件的风险、至 AGND 的信号应限制为-0.3V~0.3V。

    此致、谢谢!

    戴尔