This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M08:它为什么能够接受 AGND–1.3

Guru**** 2582235 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS131M08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/868862/ads131m08-why-it-can-accept-agnd-1-3

器件型号:ADS131M08
主题中讨论的其他器件:REF3030

您好!

在 VAINxP 和 VAINxN 上、为什么它可以接受 AGND–1.3 (该值在建议的运行条件下、并非绝对最大值)? 我是说、它为什么可以接受负电压?

2.外部基准只能支持1.1V 至1.3V 的电压范围? 因此、无法使用 REF3030等3.0V 基准来扩展其满量程范围?

3.如果客户现在想测量0-2.4V 范围内的单端电压信号、我们如何将其调整为差分电压信号 VIN = VAINxP - VAINxN 范围为-1.2V 至+1.2V、符合 FSR 的要求? 我们是否有推荐的电路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Howard、

    ADS131M08具有一个用于负电源的集成负电荷泵。 这允许在使用单极电源时输入低于 AGND。

    2.外部基准电压限制为1.1V 至1.3V。 不能将3.0V 电源用作基准输入。

    3.当输入信号范围为0V 至2.4V 时,我们没有特定的建议电路来对输入进行电平转换。 我可以通过两种基本方法来设置输入。 首先、您可以使用某种分压器并将输入除以2。 其次、您可以尝试将输入信号恢复到-1.2V 范围并转至+1.2V。 任何一种解决方案都取决于 ADC 所测量的特定传感器。 如果您对此有更多信息、我们可能会建议更好的解决方案。

    吴约瑟