This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1262EVM-PDK:使用 ADCPRO 时的采样率和样本数。

Guru**** 2847340 points

Other Parts Discussed in Thread: ADCPRO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/867690/ads1262evm-pdk-sampling-rate-and-number-of-samples-when-using-adcpro

器件型号:ADS1262EVM-PDK

我想使用 ADS126xEVM-PDK 通过 ADCPro 采集数据。 

例如、我希望采集的采样率为400Hz 的100秒样本。
当数据记录仪样本设置为40000时、将记录40152个数据。
在收入估计时间为115.280秒。

如何以400Hz 的频率采集100秒的数据?

请原谅我的英语不好。
如果您能告诉我这一点、我将不胜感激。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的用户6228517:

    欢迎访问 TI E2E 论坛。

    遗憾的是、ADCPro 和 MMB0在采样数据时的行为有点奇怪... 申请特定数量的样片时、软件通常会捕获一些附加数据、以确保至少提供所请求的样片数量。 如果您只需要40、000个样本、则可以从记录的数据文件中截断额外的数据。

    捕获时间也可能比预期的时间长一些、因为数据首先被收集到存储器中、然后传输到 PC 并进行分析。 传输时间和分析需要额外的时间才能完成。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris。

    感谢您的回答。

    在滤波器设置中选择400SPS 时、数据速率设置为391.8Hz。

    是否确定获得的数据采样率为391.8Hz?

    非常感谢你的帮助。

    Yushi.H.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yushi、

    我认为 ADC1可能启用了 CHOP。 如果关闭斩波、则应获得400SPS 的连续数据速率。 借助斩波使能功能、每次输入极性切换时都会出现较小的延迟、同时会略微降低连续数据速率。