This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC7524:我的 TINA 是否准确模拟 DAC。

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC7524

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/868838/tlc7524-does-my-tina-mimic-the-dac-accurately

器件型号:TLC7524

我在上一篇文章中得到了帮助、非常感谢。 我尝试使 TINA 设计与 TLC7524非常匹配。 DB 引脚是手动驱动的、而不是使用3.3V 逻辑。

我感兴趣的引脚为 VREF =>+5V、VDD =>+5V、但未显示、OUT1、OUT2和 RFB。

请参见图片。 我的 TINA 在 RFB 处的点为负时工作良好、它可以使 R117 (R3)和 R123 (R2)之间的电压值为正或负。

通过测量未连接上 OUT1和 RFP 之间的电阻、我测量了12K 欧姆。 然后、我对其余的 R 值进行了假设。  

我在 VF 时 PCB 上的电压值有问题! 和 VF2 e2e.ti.com/.../TLC7524.TSC-_2D00_-TINA.pdfe2e.ti.com/.../TLC7524cc.TSCas、如果 R14差别很大。 我的电压似乎不 遵循 DB 引脚的二进制值。  电阻梯的绘图模型是否能够准确地表示 TLC7524的直流输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Doug、

    您的模型上有一些不正确的地方。  首先-您是否仍在尝试获得-3V 至9V 的范围?

    我已经发表了一些意见、假设您是这样。

    最后一个2R 桥臂(R4和 R5)的总电流应为24kΩ μ A。  我将 R5更改为12kΩ μ A。

    2.如果要保持-3V 至9V 的范围、则需要使用 R 值对 R2、R3和 R7进行缩放。

    您选择的运算放大器不是轨到轨输出、因此我无法使用+9V 电源达到+9V。  我将 V2更改为+12V。

    e2e.ti.com/.../TLC7524cc_2D00_pf.TSC