This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1232:ADS1232共模输入范围参考

Guru**** 2965740 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1232, ADS124S08, ADS1220, ADS1260

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/865211/ads1232-ads1232-common-mode-input-range-consult

器件型号:ADS1232
主题中讨论的其他器件: ADS124S08、 ADS1220、 ADS1260

大家好、

当 AVDD = DVDD = VREFP =+3V 时、我想知道如何计算共模输入范围、但我在数据表中找不到该范围。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    共模输入范围实际上不会从5V 变为2.7V。  我怀疑有人提出这个问题、因为在3V 或更低的电压下、没有实际的范围、而只是 AVDD/2。  规格有点激进、但通常当电源小于或等于3V 时、您需要根据1/2电源的共模将 PGA 输出居中。  由于 ADS1232主要用于电桥应用、这不是一个问题、因为共模是电桥传感器激励电压的1/2。 激励电压用作比例式测量的基准。  这将使 AVDD = REF = EXC。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    感谢您在此处的回复。 从您的答案中可以看到、共模输入范围为1.5V-1.5V、此处仅为一点、如果不是桥接应用、这是对输入信号的非常严格的要求。 如果输入共模电压低于1.5V、例如1V、会发生什么情况?

    我在数据表中发现、增益越高、共模输入范围越小。 PGA 增益与共模输入范围之间的关系是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    在某些时候、如果相对于输入电压超过共模输入范围、您将开始看到线性误差。  这也会在一定程度上取决于温度。  对于 ADS1232、当增益为1和2时、由于输入绕过 PGA、并且使用开关电容器输入对输入进行采样、共模输入范围得到了大幅扩展。  这使得共模输入范围介于 AGND - 100mV 至 AVDD +100mV 之间。  PGA 的固定增益为64。  该拓扑类似于仪表放大器。  共模限制与 PGA 驱动接近电源轨的能力有关。  

    如果共模为 AVDD/2、则在满量程输入下、输出将集中于1/2 Vs、峰值输出低于电源轨。  如果共模增大、则输出将向正电源轨摆动。  如果共模减小、输出将向负电源轨摆动。  当输出尝试向电源轨驱动时、由于 PGA 无法一直扩展到电源轨、因此将开始出现线性误差。

    因此、根据所施加的共模和输入电压、可能存在一个不会出现线性误差的范围。  但是、出于该器件的目的、ADS1232未以这种方式表征、因此我们没有用于显示性能的特定数据。  ADS1220、ADS124S08、ADS1260等较新器件在确定特定施加电压的共模方面的描述要好得多、在器件数据表中更好地描述了 PGA 相对于共模的工作原理。  我建议您阅读其中一个数据表、以了解 PGA 的输入电压和共模如何影响随后由 ADC 转换的输出。

    如果需要放宽共模限制、则 ADS1232可能不是最好的使用部分。  请注意、在 ADS1232数据表顶部、它被描述为"用于桥式传感器的24位模数转换器"。  这是主要设计目的。  尽管可以连接其他传感器(例如热电偶)、但这些传感器的偏置可以设置为中 AVDD 电源。

    替代方案是使用更大的电源电压来增大共模范围、或使用其他器件、如我刚才提到的器件。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    下面是客户的反馈。

    谢谢。

    Robin

    我想知道我们的电路参数是否能够满足 ADS1232要求。

    我们的 ADC 的电源电压为3.3V。

    以下信号电压是我们的最大电压值:

    VINP=1.3852V (AINP 的共模电压)

    VINN=1.3786V (AINN 的共模电压)

    因此、我们的最大信号电压 VIN=VINP-VINN=6.6mV

    则 VOUT=VINP+VIN*(GAIN1-1)/2=1.5931V (GAIN1=64)

                  VOUTN=VINN-VIN*(GAIN1-1)/2=1.1707V (GAIN1=64)

    那么、您能否帮助我们检查 VOUTP 和 VOUTN 是否会导致 ADS1232 PGA 的线性误差。

    我们的器件具有低功耗要求、因此必须将 ADS1232和传感器的电源电压设置为3.3V。

    如果 GAIN1=128、情况如何? 谢谢。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    让我在 Bob 享受他的假期时跳进来。

    共模电压定义为 Vcm =(VINP + VINN)/2。 因此、在您的案例中、VCM =(1.3852V + 1.3786V)/ 2 = 1.3819V。
    这将正式违反 ADS1232数据表中的规格、即 VCM >= AGND + 1.5V。 然而、这个技术规格假定一个满量程差分输入信号被应用。 在您的情况下、差分输入信号要小得多。

    根据正确的计算结果、PGA 正负输出端的电压仍然远离您的情况下的电源轨。 这对于 ADS1232来说是可以的、并且不会导致任何线性问题。 在本例中、您甚至可以使用增益= 128。

    Bob 前面提到的一些其他 ADC 的功耗低于 ADS1232。 因此、如果功耗非常关键、您可能需要查看 ADS1220或 ADS124S08。

    此致、