This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8588SEVM-PDK:ADS8588SEVM-PDK:实时捕获

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8588S, ADS8588SEVM-PDK, TMS320F28335

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/867724/ads8588sevm-pdk-ads8588sevm-pdk-real-time-capture

器件型号:ADS8588SEVM-PDK
主题中讨论的其他部件:ADS8588S、 TMS320F28335

我购买 了 ADS8588S EVM、希望通过 USB 实时处理原始数据、但不想在 ADS8588S 软件上使用、我将在代码上使用它  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们不提供与 ADS8588配对的控制器电路板的驱动程序或 HDL 访问权限、因此无法对其进行修改以允许通过另一个控制软件程序进行实时 USB 流式传输。  您可以将收集的数据从 EVM 导出到文件并在外部进行处理、也可以尝试使用 EVM 持续捕获数据、然后通过逻辑分析仪或其他方法处理数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何使用 EVM 连续捕获数据,然后通过逻辑分析仪或其他方法处理数据,可以向我建议其他方法以及如何操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohamed、

    您可以使用自己的控制器(MCU、FPGA 或设备中的控制器) 直接通信和控制 EVM 板上的 ADS8588S ADC、而不是  ADS8588SEVM-PDK 中包含的 PHI 控制器板、 此方法允许您从 EVM 板上的 ADC 持续采集数据。 我希望这对您有所帮助。

    目前是假日季、我的许多同事都在休息、请允许延迟回复。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dale,

    当然我明白了,

    您能向我推荐 MCU、FPGA 或可更换 PHI 控制器的电路板吗? 大多数微控制  器的接头与 ADS (J9)上的接头不同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ADS8588SEVM 在 CONVST_A/B、SCLK、/CS、BUSY、DOUTA 和 DOUTB 信号上具有测试点、可使用任何具有标准 SPI 接口的微控制器、例如 TI 的 Delfino MCU、TMS320F28335、您可以使用蓝色电线在 ADS8588SEVM 和 TMS320F28335实验套件之间连接它们。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过测试点连接 ADS 并不 是一个很好的解决方案,它需要焊接 ,并且可能会影响信号,因此可以通过 J9接头进行连接,如果可能的话,哪个电路板将具有相同的接头?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道哪个微控制器板具有使用 J9接头的连接器。 与 EVM 板上的 J9连接器相匹配的连接器的器件型号为 QSH-030-01-L-D-A、您可以自行制作控制器板、这是连接 EVM 板而不是 PHI 控制器卡的最佳方式。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于同一问题已在另一个查询中得到解答、此主题将关闭、谢谢。

    https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/p/867666/3213636#3213636

    此致、

    戴尔