This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7953:20通道 ADC 问题

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8343, ADS7953, ADS1112, ADS1118, ADS1115

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/868115/ads7953-20-channel-adc-issue

器件型号:ADS7953
主题中讨论的其他器件:ADS8343ADS1112ADS1118ADS1115

你好  

  我们有一个需要20通道 ADC 的新项目,因为该项目需要在 exising 项目上进行修改,并且该项目使用了16通道 ADS7953,因此我需要在我们的库中找到另一个具有4通道的 ADC,我们有 ADS1112和 ADS8343。

 对于我们来说、哪一个更可靠、我认为模拟输入(测量范围)、精度 和速度必须与 ADS7953相同、请给我建议、谢谢   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们推荐的器件在一定程度上取决于重要的规格。 首先、您需要什么数据速率? ADS7953的数据速率为1MSPS、但您建议使用 ADS1112和 ADS8343的所有其他器件的数据速率都要低得多(128SPS 和100kSPS 与1MSPS)。

    如果数据速率较低、我可能会使用 ADS1115 (I2C 通信)或 ADS1118 (SPI 通信)。 两个器件都是四个多路复用单端通道、并具有板载基准。 请注意、这些器件可以作为单端运行、但数据报告为差分数据(使用单端测量、数据基本为15位)。

    此外、它还有助于了解哪些规格很重要以及应用是什么。

    吴约瑟