This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7950-Q1:故障分析

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/867440/ads7950-q1-failure-analysis

器件型号:ADS7950-Q1
主题中讨论的其他器件:ADS7950

大家好、我正在使用 ADS7950来检测温度和电压、我有3个 PCBA 出现故障、可以读取值、但不正确、长时间关闭电源、再次重启、仍然失败。

重新焊接同一个组件后、可以获得正确的值、您对此故障有什么看法吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不确定原始 PCB 上的问题是什么、但如果您能够重新焊接器件并获得正确的输出、那么问题很可能出在原始焊接上。 ADS7950采用多种不同的封装、但4x4mm VQFN 绝对是一种难以焊接的器件(如果您使用的是这种封装)。

    如果出现这种情况、我肯定会目视检查电路板上的器件、并使用立体显微镜仔细检查所有连接。 再说一次、这是我的猜测。 器件本身不会有问题、这是任何原因。 通过重新焊接器件以使其正常工作、我猜 这是焊接中的一个问题。 我已经在我所做的板上看到过这种情况很多次。

    吴约瑟