This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38J84:本底噪声计算

Guru**** 2387830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/865108/dac38j84-calculation-of-noise-floor

器件型号:DAC38J84

尊敬的团队:

您能不能帮助您计算 DAC38J8x 以 dBm/Hz 为单位的 NSD 吗?

数据表 NSD 以 dBFS/Hz 为单位进行定义、不清楚以 dBm 为单位的满量程功率是多少。

一方面、我们的表中将其定义为20mA、但在图8中、这意味着它可以达到30mA。

此致、

NIR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NIR、您好!

    我们将查看您的问题、并很快与您联系。

    此致、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NIR、

    使用基于2:1变压器的默认数据表参数、提供给50 Ω 负载的输出电压为0.707Vpp

    e2e.ti.com/.../Current_5F00_Source_5F00_DAC_5F00_2_5F00_1_5F00_XFRM.TSC

    您可以使用上面的 TINA 仿真来计算输出摆幅、也可以使用下面的计算器工具来计算等效输出功率

    使用以 dBc/Hz 为单位的 NSD、您可以计算出噪声的等效功率。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kang,

    感谢您的详细回答、但它并未完全回答我最初的问题。

    如果我们将输出电流从20mA 增加到30mA、我们将能够提高 SNR (假设我们可以降低一些线性性能以获得更好的 SNR 性能)。

    换句话说,输出电流的增加是否也会增加本底噪声?

    如果我们这样做,我们是否能实现更好的 NSD?

    此致、

    NIR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NIR、您好!

    理论上、您应该获得稍好的 SNR (下图1到2dB)。 NSD (dBc/Hz)也会随着输出电流的增加而缩放至接近1:1。 因此、即使信号功率较大、噪声也会以成比例的速率增加