This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1336:数据表规格说明

Guru**** 2886930 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1336

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/867070/amc1336-datasheet-spec-clarification

器件型号:AMC1336

您好!

AMC1336的数据表中给出的值为0V、对应于50%高的1和0流。

 对于一个特定的模拟值、它将为50%为1、50%为零。

 对于1V、值是否为90%、值是否为10%。 我的理解是否正确?

谢谢!

Denesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、耐受、

    您的理解是正确的、请查看 AMC1336数据表中的图45。  FS+输入将全部为1、而 FS-输入将全部为0。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    感谢您的回答。

    关于数字输出如何由 uC 操作的任何想法。 我们是否需要在数字输出端设置一些滤波器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Denesh:

    是的、您需要对位流进行滤波-您可以使用 FPGA 或 我们的微控制器中包含滤波器模块的一个来进行滤波。  我们有 MSP430 和一些 C2000 器件、可为您实现这一目标。