This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ5200RFEVM:ADC12DJ5200RFEVM FMC 接口

Guru**** 2516890 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ5200RFEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/865043/adc12dj5200rfevm-adc12dj5200rfevm-fmc-interface

器件型号:ADC12DJ5200RFEVM

您好!

 ADC12DJ5200RFEVM 能否与 VC707连接?

谢谢、

Itay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Itay、

    我们的一位器件专家将很快与您联系。

    此致、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Itay、

    很抱歉耽误你的时间。 我正在与小组进行检查、以查看是否有可用的内容?

    请注意、许多人在外出度假时都不在办公室。

    我会在收到消息后尽快回复您。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Itay、

    我被告知、TI 将在20年第1季度之前支持大多数 Xilinx 评估套件。 这是我们目前正在进行的工作。 VC707将在1月份成为此类 FPGA,因此我们希望能够在1Q 结束之前提供一些产品。 请联系我们、然后我可以为您提供更新信息。

     

    另外、请告诉我们您感兴趣的 JMODE。

    此致、

    Rob