This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1271:示例代码

Guru**** 2394285 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1271, ADS1220, ADS1261, ADS124S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/865907/ads1271-example-code

器件型号:ADS1271
主题中讨论的其他器件: ADS1220ADS1261ADS124S08

尊敬的所有人:

我计划将 ADS1220替换为 ADS1271、因为我的应用需要相对较高的频率采样。

如果有人可以为具有 MSP430平台的 ADS1271提供示例/示例代码、这将非常有帮助。

谢谢、此致、

Harish KS  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harish、

    不确定我们目前有什么可用。  我们将浏览存档、看看您是否可以在 MSP430上使用 ADS1271。  我们将在今天下午晚些时候回来。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harish、

    很抱歉、我们目前没有任何将 ADS1271与 MSP430系列处理器搭配使用的代码示例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    好的。 我知道。  

    您能否推荐任何采样率大于40KSPS 的(高性能和低成本) 24位 ADC、MSP430平台可使用哪种示例代码?

    谢谢、此致、

    Harish  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harish、

    很抱歉耽误您的时间、我们提供了 ADS124S08和 ADS1261的代码示例-这两个转换器的最大速率都可以达到40KSPS。