This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSC2007:PENIRQ#信号反弹

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/866002/tsc2007-penirq-signal-bounce

器件型号:TSC2007

尊敬的先生:

我们的客户正在使用 TSC2007I、他们发现 PENIRQ#引脚有抖动。

下面是它们的原理图、它们已删除 R321和 R322、然后直接探测 PENIRQ#引脚输出。 测量的波形如下所示。

您是否知道为什么会发生反弹? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    内部上拉电阻器的值是多少? 也许 PENIRQ 线路上的一些电容会对某些人有所帮助。

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aaron:

    客户使用默认的51k Ω 内部上拉电阻。 并且在 PENIRQ#上添加0.1uF 电容 很有帮助。

    0.1uF 电容器是否适用? 有什么副作用吗?

    您是否有可为我们提供的参考设计? 感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    电容器应该可以、我看不到任何问题。  

    至于参考设计、我们唯一可用的是用户指南中提供的 EVM 原理图。

    此致、
    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aaron:

    感谢您的反馈。

    现在、客户将 PU 更改为90千欧并添加了0.1uF 电容、并且 PENIRQ#上似乎没有反弹。

    但它们仍然遇到系统挂起问题。 如果他们断开 PENIRQ#连接,则不会重复此问题。

    你有任何经验或建议吗? 谢谢你。